7ZH02-0421-03

状态屏幕

概述

默认屏幕显示摘要屏幕。此屏幕显示未试运行的通道、已完成试运行的通道及其绝缘状态。

所有 12 个已完成试运行的通道的示例如下:

12 个已完成试运行的通道和 3 个通道(通道号:2、6 和 10)显示绝缘警报的示例如下:

12 个已完成试运行的通道和 3 个通道(通道号:2、6 和 10)显示已确认绝缘警报的示例如下:

绝缘电阻测量 (R)

设备显示每个通道的绝缘电阻测量值。通道 4 的示例测量如下:

阻抗测量 (Z)

设备显示每个通道的阻抗测量值。通道 4 的示例测量如下:

检测到绝缘警报:绝缘故障

当绝缘值低于绝缘警报阈值时,设备显示绝缘故障屏幕。通道 4 的绝缘警报示例如下:

有两种可能的情况:

  • 通过按下 按钮确认绝缘警报。

  • 如果不确认绝缘警报并且系统绝缘返回到高于绝缘警报阈值的值,则屏幕显示瞬时故障。

已确认绝缘警报

确认绝缘警报后,将显示此屏幕。通道 4 已确认的绝缘警报示例如下:

瞬时故障

发生瞬时故障时显示此屏幕。通道 4 的瞬时警报示例如下:

通过按按钮确认瞬时警报。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.