7ZH02-0421-03

电压适配器(电压适配器

可以使用电压适配器来监控额定电压高于 480 V AC / DC 的未接地电力系统。

此参数有两个值:

建议值
(默认值) 当监控的未接地电力系统额定电压 ≤480 V AC/DC 时使用。
VA1T 当监控的未接地电力系统额定电压 > 480 V AC/DC 且 ≤1000 V AC/DC 时使用。

请参阅配件以获取有关电压适配器的更多信息。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.