应用(应用)
该设备经过设计和测试,与可监控的不同应用兼容。该设备兼容以下应用:
-
电源电路:包含电源负载的工业或船舶应用以及速度驱动器、逆变器或整流器等电力电子设备。
-
控制电路:用于驱动电力系统的辅助控制电路。这些电路包含敏感负载,如 PLC、IO 或传感器。
要根据应用优化设备的测量性能,可以根据安装设备所在的应用类型设置应用参数:
参数值 | 应用 |
---|---|
电路(默认) | 电源电路 |
控制电路 | 控制电路 |
注: 确保所选参数值与
IMD 网络参数值相同。例如,如果您在设备中选择电路,请确保在
IMD 中,应用值也设置为电路。如果值不相同,则设备可能无法按预期工作。