使用显示器修改参数
有关菜单结构的更多信息,请参阅 设备菜单。
要修改参数的值,请依照以下两种方法之一操作:
-
在列表中选择一个项目(值加单位)。
-
逐位修改数值和字符值。
可以修改以下参数的数值:
-
日期
-
时间
-
密码
-
Modbus 地址
-
环形线圈匝数
对于通道名称参数,可以修改字符值。
从列表中选择值
修改数值
参数的数值由数字组成,默认情况下选中最右边的数字。要修改数值,请使用菜单按钮,如下所示:
修改字符值
参数的字符值由字符组成,默认情况下选中最左边的字符。要修改字符值,请使用菜单按钮,如下所示:
保存参数
确认修改后的参数后,将执行以下两个操作之一:
-
如果已正确保存参数,则显示已保存屏幕,然后返回到上一个屏幕。
-
如果未正确保存参数,则屏幕将显示错误,且编辑屏幕仍保持为活动状态。当一个值被归类为禁止使用或存在多个相互依赖的参数时,该值被视为超出范围。
取消条目
要取消当前的参数条目,请按 Esc 按钮。系统将显示上一个屏幕。