7ZH02-0421-03

密码

可以设置密码,仅限授权人员访问设备参数配置。

设置密码后,可以查看设备上显示的信息,但无法编辑参数值。默认情况下,密码保护未激活。默认密码是 0000。可以设置介于 00009999 之间的 4 位密码。

要激活密码,请导航到菜单 > 设置 > 密码 > 激活,然后选择

要修改密码,请导航到菜单 > 设置 > 密码 > 修改密码,然后编辑新的密码。要修改参数值,请参阅使用显示器修改参数

本页的QR代码

这有帮助吗?