7RU02-0421-03

Временная задержка сигнала о пробое изоляции (Ins. Al. Delay)

В некоторых применениях может потребоваться задержка срабатывания сигнала при запуске определенных устройств, в противном случае возможны ложные срабатывания. Для фильтрации таких ложных срабатываний можно задать временную задержку.

Задержка представляет собой временной фильтр. Задержка может использоваться в электрических сетях с высоким уровнем помех для предотвращения ложных срабатываний сигнала о пробое изоляции. Устройство не регистрирует пробой изоляции, продолжительность которого не превышает величины заданной задержки.

Допустимые значения данного параметра от 0 с до 120 мин. Значение по умолчанию – 0 c

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.