7DE02-0421-03

Anwendung (Anwendung)

Das Gerät wurde konzipiert und entsprechend getestet, um die Konformitätsanforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen, die überwacht werden können. Das Gerät erfüllt die Konformitätsanforderungen der folgenden Anwendungen:

  • Stromkreise: Industrielle oder Marineanwendungen, die Stromlasten und Leistungselektronik wie etwa drehzahlvariable Antriebe, Wechselrichter oder Gleichrichter umfassen.

  • Steuerkreise: Hilfssteuerkreise für den Antrieb von Stromversorgungsnetzen. Diese Schaltkreise enthalten empfindliche Lasten, wie z. B. SPS, Ein-/Ausgänge oder Sensoren.

Um die Messleistung des Geräts für die jeweilige Anwendung zu optimieren, können Sie den Anwendungsparameter entsprechend der Art der Anwendung, in der das Gerät installiert ist, einstellen:

Parameterwert Anwendung
Stromkr. (Werkeinstellung) Leistungskreise
Steuerkreis Steuerkreise

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der ausgewählte Parameterwert identisch mit dem IMD-Netzwerk-Parameterwert ist. Wenn Sie z. B. im Gerät Stromkr. auswählen, müssen Sie sicherstellen, dass im IMD der Wert Anwendung ebenfalls auf Stromkr. eingestellt ist. Wenn die Werte nicht identisch sind, kann es sein, dass das Gerät nicht wie erwartet arbeitet.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?