7DE02-0421-03

Inbetriebnahme

Das Gerät muss in Betrieb genommen werden, damit es den Ringkernwandler erkennen und den Isolationsfehler im betreffenden Ringkernwandler identifizieren kann.

Das Inbetriebnahmeverfahren muss durchlaufen werden, wenn Sie:

  • Ein neues Gerät installieren

  • Einen oder mehr Ringkernwandler für ein installiertes Gerät installieren

  • Einen oder mehr Ringkernwandler für ein installiertes Gerät entfernen

  • Den Ringkernwandler durch einen anderen Typ ersetzen (Beispiel: Typ TA30 wird durch Typ PA50 ersetzt)

  • Das Gerät ersetzen

Das Inbetriebnahmeverfahren muss nicht durchlaufen werden, wenn Sie einen Ringkernwandler erneut anschließen oder ihn durch einen Ringkernwandler des gleichen Typs ersetzen.

Das Gerät verfügt über die folgenden Inbetriebnahmemodi:

  • Automatisch

  • Manuell

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.