7DE02-0421-03

Zubehör

Der Zubehörbedarf richtet sich nach der Art der Anlage, in der das Gerät installiert ist.

Zubehörliste

Zubehör Katalognummer
Überspannungsbegrenzer Cardew C „250 V“ 50170
Überspannungsbegrenzer Cardew C „440 V“ 50171
Überspannungsbegrenzer Cardew C „660 V“ 50172
Überspannungsbegrenzer Cardew C „1000 V“ 50183
Cardew C-Sockel * 50169
PHT1000-Spannungsadapter 50248
IFL12VA1T-Spannungsadapter IMDIFL12VA1T
Ringkernwandler Siehe Vigilohm-Katalog

Cardew C-Überspannungsbegrenzer

Funktion

Der Cardew C wird verwendet, wenn das Gerät zusammen mit dem IMD am Sekundäranschluss eines MS/NS-Transformators angeschlossen ist (gemäß den in den verschiedenen Ländern geltenden Vorschriften und Konventionen).

Er schützt die Niederspannungsanlage (NS) vor Überspannungsgefahren. Er ist am Sekundäranschluss des Transformators angeschlossen. Der Cardew C kann in den folgenden Netzen verwendet werden:

  • U < 1000 V AC

  • U < 300 V DC

Auswahltabelle

Un: Phase-Phase-Nennspannung des AC-Netzes

Ui: Lichtbogenspannung

Typ Cardew C

Zugänglicher Neutralleiter

Nicht zugänglicher Neutralleiter

U ≤ 380 V

U ≤ 220 V

400 V < Ui ≤ 750 V

250 V

380 V < U ≤ 660 V

220 V < U ≤ 380 V

700 V < Ui ≤ 1.100 V

440 V

660 V < U ≤ 1.000 V

380 V < U ≤ 660 V

1.100 V < Ui ≤ 1.600 V

660 V

1.000 V < U ≤ 1.560 V

660 V < U ≤ 1.000 V

1.600 V < Ui ≤ 2.400 V

1.000 V

Abmessungen

Montage

  • Cardew C direkt auf Sammelschienen montiert

  • Montage mit plattenmontiertem Sockel

Verbindung

Informationen zur Verdrahtung finden Sie in der Kurzanleitung.

Spannungsadapter

Die optionalen Spannungs-/Erdungsadapter sind PHT1000 und IFL12VA1T.

Funktion

Die Spannungsadapter PHT1000 und IFL12VA1T werden verwendet, um das IMD und das Gerät an nicht geerdete Netzte mit einer Spannung über 480 V AC anzuschließen. Die Leitung, die den Spannungsadapter mit dem IMD und dem Gerät verbindet, muss die gleiche Bemessungsspannung wie das überwachte Netzwerk haben.

Abmessungen

IFL12VA1T

PHT1000

Montage

Auf DIN-Schiene Auf Befestigungsplatte

Verbindung

Informationen zur Verdrahtung finden Sie in der Kurzanleitung.

Ringkernwandler

Die Ringkernwandler werden für den Anschluss des Geräts an den Netzkanälen verwendet, die überwacht werden können. Die folgenden Ringkernwandler sind kompatibel:

  • TA30

  • PA50

  • IA80

  • MA120

  • SA200

  • GA300

  • TOA80

  • TOA120

Die aktuellste Auflistung kompatibler Geräte finden Sie im Vigilohm-Katalog. Die technischen Daten können Sie dem jeweiligen Ringkernwandler-Benutzerhandbuch entnehmen.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.