7DE02-0421-03

Autotest-Überblick

Das Gerät führt im Hintergrund Autotests durch, um potenzielle Fehler in seinen internen und externen Schaltkreisen zu erkennen.

Mit der Autotest-Funktion des Geräts wird Folgendes überprüft:

  • Das Produkt: Anzeigeleuchten, interne Elektronik

  • Die Messkette und das Isolationsalarmrelais

Sie können den Autotest einleiten, indem Sie die Kontextmenütaste T auf dem Bildschirm Überblick drücken. Der Autotest ist bei einem Isolationsfehler, transienten Fehler, Produktfehler oder Netzfehler deaktiviert.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.