7DE02-0421-03

Spannungsadapter (Adapter (V))

Sie können einen Spannungsadapter verwenden, um ein nicht geerdetes Stromnetz mit einer Bemessungsspannung von über 480 V AC/DC zu überwachen.

Für diesen Parameter sind zwei Werte verfügbar:

Wert Empfohlene Nutzung
Keine (Werkeinstellung) Zu verwenden, wenn die Bemessungsspannung des nicht geerdeten Stromnetzes ≤ 480 V AC/DC ist.
VA1T Zu verwenden, wenn die Bemessungsspannung des nicht geerdeten Stromnetzes > 480 V AC/DC und ≤ 1000 V AC/DC ist.

Weitere Informationen zu Spannungsadaptern finden Sie unter Zubehör.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?