7DE02-0421-03

Informationssymbole

Die Symbole im Informationsbereich des LCD-Displays liefern Informationen wie etwa das derzeit ausgewählte Menü und den Isolationsalarmstatus.

The following table is profiled. Check for row profiling before updating any content
Check for IFL12H row profiling
Symbol Beschreibung
Hauptmenü
  • Netzwiderstand (in Abwesenheit eines Isolationsfehlers)

  • Messwertparameter-Menü

  • Menü „Überwachung“

  • Netzimpedanz

  • Netzwiderstand als primärer Datensatz auf der Seite „Protokoll“

Fehlerprotokoll-Menü
Menü „Tendenz“
Einstellungsparameter-Menü und -Untermenü
Anzeigesprache-Auswahlmenü
Produktidentifikation
  • Anzeige eines Isolationsalarms

  • Anzeige eines transienten Alarms

  • Anzeige des Produktstatus

  • Anzeige des Kanalstatus

Überblick
Kein Alarm
Alarm
HINWEIS: Bei transienten Alarmen blinkt dieses Symbol.
Ringkernwandler-Trennung
Menü für Datums-/Uhrzeitparameter
Menü für Isolationsalarm-Parameter
Menü für Netzparameter
Menü für E/A-Konfiguration-Parameter
Menü für Modbus-Parameter
Menü für Inbetriebnahme-Parameter
Menü für Kennwort-Parameter
Menü für Anzeige-Parameter
Menü für Reset-Parameter

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?