Überwachung des Isolationswiderstands (R)
In einem nicht geerdeten Stromnetz darf die Installation entweder nicht geerdet sein oder sie muss mit einer ausreichend hohen Impedanz geerdet werden.
Bei nur einem Erdschluss ist der Fehlerstrom sehr niedrig und es ist keine Unterbrechung notwendig. Da jedoch ein zweiter Fehler potenziell den Leistungsschalter auslösen könnte, muss ein IMD installiert werden, das den ersten Fehler anzeigt. Das Gerät, das zusammen mit dem IMD installiert ist, erkennt den ersten Fehler auf dem jeweiligen Kanal, auf dem der Fehler auftritt. Dieses Gerät löst ein hörbares und/oder sichtbares Signal aus.
Indem Sie den Isolationswiderstand fortlaufend überwachen, können Sie die Netzqualität im Auge behalten. Das ist Teil der vorbeugenden Wartung. Außerdem behalten Sie durch die Überwachung des Isolationswiderstands von einzelnen Kanälen den Überblick über die Qualität der jeweiligen Kanäle.