7DE02-0421-03

Displaybildschirm mit Isolationsfehler-Protokoll

Sie können die Details eines Isolationsfehler-Ereignisses anzeigen, indem Sie zu Menü > Protokoll navigieren.

The below table rows are profiled. Check row profiling before making any changes
1 Isolationsfehlerwert aufgezeichnet
2 Aufgezeichnete Fehlerart:

Isolationsfehler

HINWEIS: Nur ein Isolationsfehler wird als primärer Datensatz aufgezeichnet.

3 Datum und Uhrzeit, an dem/zu der der Fehler auftrat
HINWEIS: Diese Informationen werden als ein primärer Datensatz aufgezeichnet.
4

Datum und Uhrzeit, an dem/zu der der Fehler aufgrund eines der folgenden Ereignisse auftrat:

  • Isolationsfehlerquittierung

  • Transienter Fehler

  • Spannungsausfall bei einem aktiven Alarm

  • Ringkernwandler-Trennung bei einem aktiven Alarm

  • Spannungssignal bei einem aktiven Alarm nicht verfügbar

  • Produkt- oder Kanalfehler bei einem aktiven Alarm

  • Automatische Einleitung der Inbetriebnahme bei einem aktiven Alarm

HINWEIS: Diese Informationen werden als ein sekundärer Datensatz aufgezeichnet.

5 Die Nummer des angezeigten Ereignisses
6 Die Gesamtzahl der aufgezeichneten Ereignisse
7 Der Name des Kanals, auf dem das Protokoll aufgezeichnet wird
8 Die Nummer des Kanals, auf dem das Protokoll aufgezeichnet wird
9 Aufwärts- und Abwärtspfeile: Zum Anzeigen der aufgezeichneten Ereignisse

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.