7PT02-0421-03

Ícones de informações

Os ícones na área de informações do display LCD fornecem informações como o menu selecionado e o estado do alarme de isolação.

A tabela a seguir é classificada. Verifique a classificação das linhas antes de atualizar o conteúdo
Verificar a classificação da linhas do IFL12H
Ícone Descrição
Menu principal
  • Resistência do sistema (na ausência de uma falha de isolação)

  • Menu de parâmetros de medição

  • Menu de monitorização

  • Impedância do sistema

  • Resistência do sistema como registro principal na página Registro

Menu do registro de falhas
Menu de tendência
Menu e submenu dos parâmetros de configuração
Menu de seleção de idioma do display
Identificação do produto
  • Indicação de um alarme de isolação

  • Indicação de um alarme transitório

  • Indicação do estado do produto

  • Indicação do estado do canal

Resumo
Nenhum alarme
Alarme
NOTA: Para alarmes transitórios, este ícone pisca.
Desconexão do toroide
Menu de parâmetros de data/hora
Menu de parâmetros do alarme de isolação
Menu de parâmetros de rede
Menu de parâmetros de configuração de E/S
Menu de parâmetros do Modbus
Menu de parâmetros de comissão
Menu de parâmetros de senha
Menu de parâmetros de display
Menu de parâmetros de redefinição

QR code for this page

Isto foi útil?