7ES02-0421-03

Iconos de información

Los iconos de la zona de información de la pantalla LCD proporcionan información, como el menú que se encuentra seleccionado y el estado de la alarma de aislamiento.

The following table is profiled. Check for row profiling before updating any content
Check for IFL12H row profiling
Icono Descripción
Menú principal
  • Resistencia del sistema (en ausencia de un fallo de aislamiento)

  • Menú de parámetros de medición

  • Menú de supervisión

  • Impedancia del sistema

  • Resistencia del sistema como registro en la página Registro

Menú de registro de fallos
Menú de tendencias
Menú y submenú de establecimiento de parámetros
Menú de selección del idioma de pantalla
Identificación del producto
  • Indicación de una alarma de aislamiento

  • Indicación de una alarma transitoria

  • Indicación del estado de producto

  • Indicación del estado de canal

Resumen
Ausencia de alarma.
Alarma
NOTA: Este icono parpadea en el caso de las alarmas transitorias.
Desconexión de transformador toroidal
Menú de parámetros de fecha/hora
Menú de parámetros de alarma de aislamiento
Menú de parámetros de red
Menú de parámetros de configuración de E/S
Menú de parámetros Modbus
Menú de parámetros de puesta en marcha
Menú de parámetros de contraseña
Menú de parámetros de pantalla
Menú de parámetros de restablecimiento

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?