7DE02-0421-03

E/A-Konfiguration

Sie können die Relaisparameter gemäß der Art der Relaisausgangsinformationen konfigurieren.

Sie können die Geräte-E/A-Parameter durch die Auswahl von Menü > Einstellungen > E/A-Konfig aufrufen.

Die E/A-Parameter lauten Isol. alarm rel., Fehler rel. best. und Test m. Relais.

Anweisungen zur Änderung des Parameterwerts finden Sie unter Parameteränderung über das Display.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?