7ZH02-0421-03

泄漏电容 (C) 监控

泄漏电容会对未接地的电力系统产生不利影响。

未接地的电力系统必须满足以下条件,以确保在交流电力系统中防止间接接触:

RA x Id ≤ 50 V

  • RA 为设备接地连接的电阻值,单位为欧姆。

  • Id 为接地故障电流,单位为安培。

  • 间接接触的最大可接受电压为 50 V。

对于三相未接地电力系统,间接接触故障电流 Id 为:

Id = 2π x F x C x V

  • F 是电力系统的频率。

  • C 是大地泄露电容。

  • V 是相电压。

综上所述,未接地的电力系统必须满足以下条件:

2π x F x C x V x RA ≤ 50 V

重要的是设备接地具有低电阻,并且必须监控未接地电力系统的泄漏电容并保持低值。

欲了解更多信息,请参阅 Cahier 技术说明第 178 号

本页的QR代码

这有帮助吗?