7RU02-0421-03

Контроль емкости утечки (С)

На незаземленные электрические системы негативно влияет емкость утечки.

Незаземленная электрическая система должна отвечать следующим условиям для обеспечения защиты от косвенного контакта в электрической системе переменного тока:

RA x Id ≤ 50 В

  • RA – это значение сопротивления на разъеме заземления оборудования в Ом.

  • Id – ток замыкания на землю в А.

  • 50 В – максимальное допустимое напряжение для косвенного контакта.

В трехфазных незаземленных электрических системах ток замыкания на землю при косвенном контакте Id составляет:

Id = 2π x F x C x V

  • F – частота электрической системы.

  • C – емкость утечки на землю.

  • V – напряжение между фазой и нейтралью.

Объединяя вышеуказанное, незаземленная электрическая система должна отвечать следующему условию:

2π x F x C x V x RA ≤ 50 В

Важно, чтобы заземление оборудования имело низкое сопротивление, а емкость утечки незаземленой электрической системы необходимо контролировать и держать на низком уровне.

Для получения подробной информации см. документ Cahier Technique No. 178.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?