7ZH02-0421-03

使用显示器修改参数

要修改值,您必须完全熟悉界面菜单结构和一般导航原则。

有关菜单结构的更多信息,请参阅 设备菜单

要修改参数的值,请依照以下两种方法之一操作:

  • 在列表中选择一个项目(值加单位)。

  • 逐位修改数值和字符值。

可以修改以下参数的数值:

  • 日期

  • 时间

  • 密码

  • Modbus 地址

  • 环形线圈匝数

对于通道名称参数,可以修改字符值。

从列表中选择值

要从列表中选择值,请使用向上和向下菜单按钮滚动参数值,直到达到所需的值,然后按以确认新的参数值。

修改数值

参数的数值由数字组成,默认情况下选中最右边的数字。要修改数值,请使用菜单按钮,如下所示:

  • 用于修改选定的数字。

  • 用于选择当前所选数字左侧的数字,或循环返回右侧的数字。

  • 以确认新的参数值。

修改字符值

参数的字符值由字符组成,默认情况下选中最左边的字符。要修改字符值,请使用菜单按钮,如下所示:

  • 用于修改选定的字符。

  • 用于选择当前所选字符右侧的字符,或循环返回左侧的字符。

  • 用于确认新的参数值。

保存参数

确认修改后的参数后,将执行以下两个操作之一:

  • 如果已正确保存参数,则显示已保存屏幕,然后返回到上一个屏幕。

  • 如果未正确保存参数,则屏幕将显示错误,且编辑屏幕仍保持为活动状态。当一个值被归类为禁止使用或存在多个相互依赖的参数时,该值被视为超出范围。

取消条目

要取消当前的参数条目,请按 Esc 按钮。系统将显示上一个屏幕。

本页的QR代码

这有帮助吗?