EIO0000004351_00

FP6 System

Mostra la versione della utility e del firmware per il visualizzatore.

Quando questo prodotto viene collegato a un panel PC di Tipo Harmony P6, prima appare un'icona per selezionare il display del target. Quando si seleziona un'icona, il display associato a quella icona lampeggia, così si può identificare il display per il quale confermare la versione.

Front Display: Pannello Tipo Harmony P6
Extend Display: Questo prodotto

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.