EIO0000004351_00

Punti di controllo periodico

Ambiente di funzionamento

  • La temperatura di funzionamento rientra nell'intervallo consentito? Fare riferimento alle Specifiche ambientali.

  • L'umidità di funzionamento rientra nell'intervallo specificato? Fare riferimento alle Specifiche ambientali.

Quando questo prodotto è installato in un pannello, le condizioni ambientali si riferiscono alle condizioni all'interno del pannello.

Specifiche elettriche

  • La tensione di ingresso è corretta? Fare riferimento alle Specifiche elettriche.

  • Tutti i cavi di alimentazione sono collegati correttamente? Sono presenti dei cavi allentati?

  • Tutte le staffe di montaggio reggono l'unità correttamente?

  • La guarnizione presenta graffi o tracce di sporco?

Smaltimento dell'unità

Questo prodotto andrebbe smaltito correttamente, secondo gli standard per lo smaltimento/riciclo industriale dei macchinari vigenti nel proprio paese.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.