EIO0000004351_00

Collegamento del cavo di alimentazione CC

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Disattivare tutte le alimentazioni elettriche del dispositivo prima di smontare coperture o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.
  • Rimuovere l'alimentazione prima di collegare i morsetti dell'apparato.
  • Per verificare che l'alimentazione sia disattivata, dove e quando indicato usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Prima di ricollegare l'alimentazione al prodotto rimontare e fissare tutte le coperture e i componenti del sistema.
  • Utilizzare questo prodotto solo con il valore di tensione specificato. Questo prodotto utilizza alimentazione a 24 Vcc. Prima di collegare il dispositivo, controllare sempre se l'alimentazione è CC.
  • Poiché il prodotto non è dotato di interruttore, assicurarsi di collegare un interruttore all'alimentatore.
  • Collegare a terra il terminale FG dell'apparato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
NOTA:
  • I terminali SG (massa segnale) e FG (massa telaio) sono collegati all'interno dell'apparato.

  • Quando il terminale FG è collegato, assicurarsi che il cavo sia a massa. La mancata messa a terra dell'apparato potrebbe generare eccessive interferenze elettromagnetiche (EMI).

Connettore di alimentazione CC: Connettori a molla della morsettiera

Connessione Cavo
+ 24 Vcc
- 0 Vcc
FG Collegamento del terminale a massa al telaio del pannello.

Come collegare il cavo di alimentazione CC

  1. Verificare che il cavo di alimentazione non sia collegato all'alimentatore.
  2. Crimpare adeguatamente un terminale pin all'estremità di ciascun cavo elettrico di alimentazione.
  3. Spingere il pulsante di apertura con un cacciavite piccolo e piatto per aprire il foro del pin desiderato.
  4. Inserire ogni filo del cavo di alimentazione nel suo corrispondente foro. Rilasciare il pulsante di apertura per assicurare il cavo in posizione.
    NOTA:
    • Quando si usano fili intrecciati, non cortocircuitare con le viti vicine.

    • Quando si effettua la connessione con cavi intrecciati, non saldare tali cavi.

    • Se il cavo non è stato inserito correttamente nel terminale FG, il tattile potrebbe non funzionare correttamente.

    1. Cavo di alimentazione

    2. Pulsante di apertura

    3. Vite

  5. Dopo aver inserito tutti i tre fili del cavo elettrico, inserire il connettore di alimentazione CC nel connettore di alimentazione dell'apparato.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.