EIO0000004351_00

Identificazione dei componenti

Lato anteriore

HMIFP600TMD

HMIFP600WCD

Lato posteriore
Lato inferiore
  1. LED di stato

  2. Copertura USB anteriore

  3. USB 2.0 (Tipo A)*1

  4. USB 2.0 (micro-B) (questa interfaccia non è disponibile).

  5. Foro della vite per montaggio VESA*2

  6. Interfaccia ingresso DVI-D

  7. USB 2.0 (Tipo B)

  8. Connettore di alimentazione

*1 Per impostazione predefinita, la USB anteriore è disabilitata. Per abilitarla, impostare in Launcher.

*2 Questo prodotto può essere montato su bracci per monitor disponibili in commercio che siano conformi allo standard VESA (75 x 75 mm). Avvitare quattro viti di fissaggio M4 (lunghezza viti: 10 mm [0,4 in]). La coppia necessaria è da 0,7 a 0,8N•m (6,2 a 7,1 lb-in).
Il montaggio VESA non è omologato UL.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.