EIO0000004351_00

Specifiche elettriche

  HMIFP600TMD HMIFP600WCD
Tensione d'alimentazione nominale 24 Vcc
Limiti alimentazione nominale 18...31,2 Vcc
Caduta di tensione 10 ms o minore
Assorbimento Massimo HMIFP6600TM: 17,6 W
HMIFP6700TM: 22,4 W
HMIFP6500WC: 12,4 W
HMIFP6600WC: 15,9 W
HMIFP6700WC: 20,0 W
HMIFP6800WC: 30,6 W
HMIFP6900WC: 31,8 W
Schermo a retroilluminazione spenta (modalità standby) 9,4 W 5,9 W
Corrente di spunto 30 A o minore
Immunità al rumore Tensione di rumore: 1.000 Vp-p
Durata impulso: 1 μs
Tempo di salita: 1 ns
(con simulatore di rumore)
Durata della tensione 1.000 Vca per 1 minuto (tra terminali di carica e FG)
Resistenza di isolamento 500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra i terminali di carica e FG)
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.