EIO0000004351_00

Messa a terra

Messa a terra indipendente

Collegare sempre a massa il terminale FG (massa funzionale). Separare il prodotto dal terminale FG di altri dispositivi, come mostrato di seguito.

  1. Questo prodotto

  2. Altre apparecchiature

Precauzioni

  • Controllare che la resistenza di messa a terra sia uguale o inferiore a 100 Ω.*1

  • Il cavo di terra FG dovrà avere una sezione di 2 mm2 (AWG14) o superiore*1. Creare il punto di collegamento il più vicino possibile all'apparato e limitare al massimo la lunghezza del cavo. Se la lunghezza della messa a terra è notevole, utilizzare un filo più spesso e inserirlo in un canaletto.

  • I terminali SG (massa segnale) e FG (massa telaio) sono collegati all'interno dell'apparato. Quando si collega la linea SG a un altro dispositivo, assicurarsi di non creare un loop di massa.

*1 Attenersi alle normative e agli standard in vigore locali.

Messa a terra comune

Se i dispositivi vengono collegati a terra non correttamente potrebbero generarsi interferenze elettromagnetiche (EMI). Le EMI possono causare la perdita della comunicazione. Se non è possibile realizzare una messa a terra dedicata, usare un punto di messa a terra comune nella configurazione seguente. Non usare altre configurazioni per la messa a terra comune.

Messa a terra corretta

  1. Questo prodotto

  2. Altre apparecchiature

Messa a terra non corretta

  1. Questo prodotto

  2. Altre apparecchiature

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.