EIO0000004351_00

Specifiche del sistema

Per la comunicazione dati tramite touch fra questo prodotto e l'host e per la regolazione del display, il driver e le utility di comunicazione devono essere installati sull'host.

È possibile scaricare le utility (FP6UtilityInstaller.zip) dal nostro sito web. Il driver sarà installato automaticamente quando viene installata la utility.
www.se.com

Sistema operativo

I sistemi operativi supportati sono elencati nel sito web dal quale si possono scaricare le utility per questo prodotto.

Utility

Le utility che si possono usare per questo prodotto sono le seguenti: Per maggiori informazioni sulle seguenti utility, fare riferimento a Launcher.

Launcher:

  • Buzzer

  • Brightness

  • Calibration

  • Front USB

  • Touch Mode

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.