EIO0000004351_00

Procedura di installazione

PERICOLO
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO
  • Disattivare tutte le alimentazioni elettriche del dispositivo prima di smontare coperture o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.
  • Staccare il cavo di alimentazione dal prodotto e dall'alimentazione prima di installare o rimuovere il prodotto.
  • Per verificare che l'alimentazione sia disattivata, dove e quando indicato usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.
  • Prima di ricollegare l'alimentazione al prodotto rimontare e fissare tutte le coperture e i componenti del sistema.
  • Utilizzare questo prodotto solo con il valore di tensione specificato. Questo prodotto utilizza alimentazione a 24 Vcc. Prima di collegare il dispositivo, controllare sempre se l'alimentazione è CC.
  • Quando si usa questo prodotto in ambienti pericolosi di Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C, e D, installare questo prodotto in un contenitore che impedisca all'operatore di toccarne la parte posteriore senza uso di utensili.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
AVVISO
DANNI ALLE APPARECCHIATURE
Tenere l'apparato fermo nell'apertura del pannello mentre si installano o si rimuovono gli elementi di fissaggio a vite.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
AVVISO
CUSTODIA DANNEGGIATA
Non esercitare una coppia maggiore del valore specificato.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.
  1. Verificare che la guarnizione sia inserita stabilmente nella scanalatura apposita, situata attorno al perimetro del telaio del pannello dello schermo.
    NOTA: Utilizzare sempre la guarnizione di installazione, perché assorbe le vibrazioni oltre a respingere l'umidità. Per la procedura di sostituzione della guarnizione di installazione, far riferimento a Sostituzione della guarnizione d'installazione.
  2. In base alle Dimensioni del cutout del pannello, praticare un foro di montaggio sul pannello e fissare il prodotto sul pannello dal lato anteriore.
  3. Verificare che il blocco anticaduta sulla sommità di questo prodotto sia fissato sul pannello.
    1. Blocco anticaduta

    2. Pannello

  4. Inserire i dispositivi di fissaggio nelle aperture della staffa nella parte superiore, inferiore, sinistra e destra e utilizzare un cacciavite per serrare le viti poco a poco, alternando diagonalmente tra le viti.
    NOTA: La coppia necessaria è 0,7 N•m (6,2 lb-in).
    1. Pannello

    Il numero degli elementi di fissaggio per ogni modello è il seguente.

    HMIFP6600TMD, HMIFP6500WCD, HMIFP6600WCD Sopra - 2, Sotto - 2
    HMIFP6700TMD, HMIFP6700WCD, HMIFP6800WCD, HMIFP6900WCD Sopra - 3, Sotto - 3, Sinistra - 1, Destra - 1

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.