EIO0000004351_00

Preparazione del cavo di alimentazione CC

  • Verificare che il cavo di terra abbia una portata uguale o superiore a quelli di alimentazione.

  • Non utilizzare fili in alluminio per il cavo di alimentazione.

  • Per evitare la possibilità di un cortocircuito del terminale, utilizzare un terminale pin che abbia un manicotto di isolamento.

  • Se le estremità dei singoli fili non sono ritorti correttamente, i fili potrebbero creare un cortocircuito.

  • Il conduttore è costituito da un filo rigido o intrecciato.

  • Usare cavi in rame omologato per temperature di 75 °C (167 °F) o superiori.

  • Utilizzare il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) e il circuito LIM (Limited Energy) per l'input CC.

Sezione consigliata 0,75...3,5 mm2 (18...12 AWG)*1
Tipo di conduttore Cavo pieno o intrecciato*2
Lunghezza conduttore

*1 Poiché nel modello CC scorre un flusso di corrente elevato, si consiglia l'uso di cavi di un certo spessore per ridurre al minimo le cadute di tensione dovute al cablaggio.

*2 Se si utilizzano cavi a trefolo, verificare i livelli di corrente supportati dal filo.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.