6055-16, Rev. 03

Conexiones eléctricas de baja tensión

La conexión eléctrica varía de una unidad a otra; puede ser desde un tablero (vea Tablero (opcional)) o directamente en el tablero de fuerza. Normalmente, hay tres circuitos:

  • Luces y ventilador con termostato. El termostato está configurado en 27 °C (80 °F).

  • Receptáculos (uno en cada extremo)

  • Calentador con termostato (opcional). El calefactor está configurado en 21 °C (70 °F).

Configure los controles ambientales (termostato, humidistato, etc.) para mitigar la condensación (incluidos los momentos en que el equipo tiene poca carga, como el almacenamiento, las cargas descendentes desenergizadas, etc.). Consulte al ingeniero responsable para conocer la configuración de control ambiental adecuada.

Consulte los diagramas de cableado suministrados con la unidad para conocer la ubicación de los interruptores automáticos y las conexiones eléctricas de las secciones de transporte.

Luces, receptáculo y ventilador

Luces, calefactor/termostato (opcional)

Tablero (opcional)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?