6055-16, Rev. 03

Instalación del pasillo común

  1. Instale la sección de transporte del "lado alto" del tablero de fuerza (vea Configuración de pasillo común).
  2. Alinee y atornille las bases al "lado alto" del tablero de fuerza.
  3. Instale la sección de transporte del "lado bajo" del tablero de fuerza y atorníllela a la base (vea Configuración de pasillo común).
    NOTA: La alineación de todas las secciones del tablero de fuerza y las bases debe ser precisa y cuadrada, y el suelo debe estar nivelado. Utilice cuñas si es necesario.
  4. Instale los subensambles del techo y fíjelos a las secciones del tablero de fuerza (vea Configuración de pasillo común).
  5. Agregue los subensambles del panel final. Utilice pernos de cabeza redonda de 3/8-16 x 1-1/2 pulg para fijarlos a la lámina lateral. Utilice pernos de cabeza hexagonal de 3/8-16 x 1 pulg para fijar los subensambles al techo.
  6. Asegúrese de que las juntas fijadas a un lado del techo y alrededor de todas las bridas atornilladas estén en su sitio. Si están dañadas, repárelas utilizando el material para juntas de 1/2 pulgada suministrado por la fábrica. Asegúrese de que no haya ningún espacio entre los empalmes si están reparados.
  7. Fije las tapas del techo al pasillo y al techo del tablero de fuerza.
    PRECAUCIÓN
    instalación incorrecta del techo
    Asegúrese de que todos los pernos de 1/2-13 y las arandelas de sellado estén en su sitio; no solo sellan, también sujetan el techo al tablero de fuerza (vea Configuración de pasillo común).
    El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado lesiones o provocar daños en el equipo.

    Configuración de pasillo común

  8. Después de la instalación del tablero de fuerza para exteriores con pasillo de servicio común, la base del tablero de fuerza debe anclarse a la plataforma de concreto o a los cimientos. Para las aplicaciones no sísmicas, consulte Anclaje del equipo para aplicaciones no sísmicas. Para las aplicaciones sísmicas, consulte Instalación del equipo para aplicaciones sísmicas.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?