Introducción a la certificación sísmica
La certificación sísmica es una característica opcional de la línea de productos Masterclad de 4.76–15 kV con revestimiento metálico y proporciona opciones de conformidad sísmica de acuerdo con cualquiera de los códigos de construcción y las normas de diseño sísmico de América del Norte e Internacional que se identifican en la tabla 1. El Masterclad de 4.76–15 kV con revestimiento metálico que está certificado sísmicamente ha sido certificado conforme a los requisitos sísmicos del código listado según el certificado de conformidad (CoC) del fabricante. Las etiquetas de cumplimiento del equipo y los CoC se proporcionan con todos los Masterclad de 4.76–15 kV con revestimiento metálico con certificación sísmica. Consulte el CoC del equipo para conocer los detalles de certificación y los parámetros antisísmicos vigentes. Para mantener la validez de esta certificación, se deberán seguir las instrucciones de instalación delineadas en esta sección.
Lista de códigos regionales de construcción y normas de diseño sísmico compatibles
País/región |
ID de referencia de código |
Nombre del código |
---|---|---|
Códigos de Norteamérica |
||
Canadá |
NBCC |
Código nacional de construcción de Canadá |
México |
CFE MDOC-15 |
Manual de diseño de obras civiles, diseño de terremotos |
Estados Unidos |
IBC según ASCE 7 |
Código Internacional de Construcción—IBC |
Códigos internacionales |
||
Argentina |
INPRES-CIRSOC103 |
Estándares argentinos para construcciones resistentes a terremotos |
Australia |
AS 1170.4-2007 (R2018) |
Acciones de diseño estructural, parte 4: Acciones sísmicas en Australia |
Chile |
NCh 433.Of1996 |
Diseño de edificios a prueba de terremotos |
China |
GB 50011--2010(2016) |
Código para diseño antisísmico de edificios |
Colombia |
NSR-10 Título A |
Norma Colombiana de Construcción a Prueba de Terremotos |
Europa |
Eurocódigo 8 EN1998-1 |
Diseño de estructuras para resistencia a terremotos, parte 1: Reglas generales, acciones sísmicas y reglas para edificios |
India |
IS 1893 (Parte 1): 2016 |
Criterios para el diseño de estructuras resistentes a terremotos, parte 1 Disposiciones generales y edificios |
Indonesia |
SNI 1726.2019 |
Procedimientos de planificación de resistencia a terremotos para estructuras edilicias y no edilicias |
Japón |
Ley de normas de construcción |
La ley de normas de construcción de Japón |
Nueva Zelanda |
NZS 1170.5-2004 (A1) |
Acciones de diseño estructural, parte 5: Acciones sísmicas: Nueva Zelanda |
Perú |
N.T.E. - E.030 |
Código de construcción nacional, diseño resistente a terremotos |
Rusia |
СП 14.13330.2018 |
Normas y regulaciones de construcción: Construcción en regiones sísmicas |
Arabia Saudita |
SBC 301 |
Código de construcción saudí, cargas y requisitos de fuerzas |
Taiwán |
CPA 2011 |
Código de diseño sísmico y comentarios para edificios |
Turquía |
TBEC-2018 |
Norma antisísmica para edificios en Turquía |