6055-16, Rev. 03

Anclaje del equipo para aplicaciones no sísmicas

El tablero de fuerza debe anclarse a la estructura del edificio o a los cimientos placas de montaje, como se muestra en Ensamble de anclaje del tablero de fuerza no sísmico. Las placas de montaje (suministradas por Schneider Electric) se utilizan como clips de fricción para asegurar los canales de la base del gabinete a la estructura o a los cimientos del edificio. Las instalaciones del equipo deben anclarse utilizando todos los puntos de sujeción del gabinete como se muestra en Plano típico de planta de un solo pasillo (no para construcción) y Plano típico de planta de pasillo común (no para construcción).

Ensamble de anclaje del tablero de fuerza no sísmico

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?