6055-16, Rev. 03

Componentes y piezas estándar

Los siguientes componentes y piezas se envían de forma estándar con cada unidad:

  • Utilice el calafateo para sellar las grietas que se encuentren después de la instalación final.

  • Junta de 13 mm (1/2 pulg) para reparación en caso de que la junta de la unidad se dañe durante el envío

  • Un juego por sección de transporte de cuatro pernos de 1/2-13 y arandelas de sellado para sustituir los pernos que sujetan las orejas de izaje en el techo.

NOTA: Consulte el boletín de instrucciones 6055-30, Masterclad de 4.76-15 kV y 6055-31, interruptor automático VR de 4.76-15 kV, para conocer los componentes enviados con el tablero de fuerza para interiores.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?