6055-16, Rev. 03

Inspección de rutina

Durante los intervalos de inspección regulares, inspeccione lo siguiente:

  • Busque goteras en el pasillo delantero, en cada compartimiento de cables y en el techo del tablero de fuerza para interiores. Revise el techo, con una linterna, a través de las aberturas de ventilación desde el pasillo delantero. Si se encuentran grandes charcos de agua en las puertas, compruebe las juntas de las puertas.

  • Compruebe los orificios de filtración de las puertas del compartimiento de cables para asegurarse de que no estén obstruidos.

  • Compruebe que el calefactor y el ventilador del pasillo delantero funcionen correctamente. Revise la configuración del termostato (vea Conexiones eléctricas de baja tensión). Verifique que los calefactores del tablero de fuerza estén en funcionamiento.

  • Compruebe que el pestillo antipánico de la puerta (para uso en caso de emergencia) funcione correctamente.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?