6055-16, Rev. 03

Introducción

Este boletín contiene instrucciones para la recepción, manipulación, almacenamiento e instalación (incluida la preparación de los cimientos) del tablero de fuerza para exteriores con pasillo de servicio. El gabinete con pasillo de servicio que se detalla en este boletín está construido en torno al tablero de fuerza para interiores con revestimiento metálico estándar y se ajusta a la norma ANSI/IEEE C37.20.2.

NOTA: Para más información sobre el tablero de fuerza para interiores con revestimiento metálico de la marca Square D™ (Serie 5) fabricado por Schneider Electric, consulte el boletín de instrucciones
6055-30, Masterclad para interiores con revestimiento metálico de 4.76-15.0 kV Serie 5 con interruptores automáticos al vacío tipo VR.

El ensamble del tablero de fuerza para exteriores con pasillo de servicio es una combinación de componentes de tablero de fuerza y subconjuntos con espacio para pasillo que se fijan durante la instalación. Los componentes del tablero de fuerza se envían completamente ensamblados. Los espacios de pasillo para la configuración de un solo pasillo se envían como componentes completamente ensamblados, mientras que el espacio de pasillo para el pasillo común se ensambla durante la instalación. Las instrucciones de instalación para ambos tipos de pasillo se incluyen en este boletín.

Lea estas instrucciones e inspeccione el equipo cuidadosamente. Familiarícese con el equipo antes de intentar instalarlo, operarlo o prestarle servicio de mantenimiento.

Tablero de fuerza para exteriores con pasillo de servicio

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?