6055-16, Rev. 03

Instalación del tablero de fuerza y de las secciones de espacio para los equipos

Esta sección contiene las instrucciones para la instalación del tablero de fuerza y de las secciones de espacio para los equipos. Antes de comenzar con este procedimiento, consulte Manejo para mover el tablero de fuerza al lugar de instalación.
  1. Instale y nivele la sección de transporte del tablero de fuerza. Alinee cuidadosamente las aberturas de la parte inferior de las secciones del tablero de fuerza con los tubos conduit de los cimientos antes de colocar el tablero de fuerza en su lugar.
    NOTA: Cuando se trate de más de dos secciones de transporte, mida cuidadosamente la separación de los tubos conduit y compárela con los planos del pedido de fábrica. El error acumulativo puede ser lo suficientemente significativo como para impedir una instalación correcta. Para reducir el error acumulativo, instale primero la sección de transporte central y trabaje hacia cualquiera de los extremos de las secciones.

    Preparación de la descarga de las secciones de transporte

  2. Descargue las secciones de transporte del tablero de fuerza del camión de reparto. Las secciones de transporte están diseñadas para ser izadas por una grúa. Coloque una eslinga en las orejas de izaje del techo de cada una de las secciones de transporte, como se muestra en . Es posible que necesite una barra separadora para mantener los ángulos de izaje adecuados. Si no se dispone de una grúa, póngase en contacto con Schneider Electric para tomar medidas especiales para la descarga de las secciones del tablero de fuerza.
    PRECAUCIÓN
    OREJAS DE IZAJE DAÑADAS
    El ángulo interior de la eslinga de izaje no debe superar los 90°. Los ángulos superiores a 90° ejercen una mayor presión hacia el interior de las orejas de izaje, lo que puede dañarlas y desprenderlas del tablero de fuerza.
    El incumplimiento de estas instrucciones podría tener como resultado lesiones o provocar daños en el equipo.

    Descarga de una sección

  3. Quite las cubiertas de transporte. Tenga cuidado de no dañar la instrumentación de las puertas delanteras cuando quite las cubiertas del transporte.
  4. Instale y nivele la sección de transporte del tablero de fuerza (vea Colocación de la primera sección). Alinee cuidadosamente las aberturas de la parte inferior de las secciones del tablero de fuerza con los tubos conduit de los cimientos antes de colocar el tablero de fuerza en su lugar.

    Colocación de la primera sección

  5. Nivele la sección de transporte del tablero de fuerza utilizando cuñas de acero si es necesario.
  6. Verifique que la junta instalada de fábrica unida a un lado de la sección de transporte esté en su lugar antes de instalar las siguientes secciones de transporte. Si está dañada o falta, repárela utilizando la junta suministrada. Asegúrese de que no haya espacio entre los empalmes si se realizan reparaciones.
  7. Con la ayuda de una grúa, instale la segunda sección de transporte del tablero de fuerza (vea Descarga de la segunda sección).

    Descarga de la segunda sección

  8. Nivele la sección de transporte del tablero de fuerza utilizando cuñas de acero si es necesario.
  9. Verifique que las secciones del tablero de fuerza estén niveladas, alineadas y encajen perfectamente. Si las secciones no encajan correctamente, levante la última sección colocada con una grúa, quite cualquier obstáculo y vuelva a instalarla.
  10. Fije la segunda sección a la sección previamente instalada con los pernos de cabeza redonda de 3/8-16 x 1.0 situados en la parte delantera, trasera y en el techo del tablero de fuerza (vea Fijación de las secciones del tablero de fuerza).

    Fijación de las secciones del tablero de fuerza

  11. Instale las secciones de espacio para los equipos (vea Fijación del espacio para los equipos al tablero de fuerza). Las secciones de espacio para los equipos están diseñadas de forma similar a las unidades del tablero de fuerza y pueden descargarse e instalarse de la misma manera.

    Fijación del espacio para los equipos al tablero de fuerza

  12. Una vez instaladas las secciones de espacio para los equipos y del tablero de fuerza, verifique que todas las secciones estén alineadas con precisión y que las bases y las líneas del techo estén niveladas. Utilice un nivel de agua y una regla.
    NOTA: El suelo del pasillo delantero estará nivelado solo si el tablero de fuerza está nivelado.
  13. Fije las secciones de espacio para los equipos a la sección de transporte del tablero de fuerza contigua con los pernos situados en la parte delantera, trasera y en el techo del tablero de fuerza.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?