Sustitución de los filtros de aire
Sustituya los filtros de aire cada seis meses o según las condiciones ambientales. La siguiente tabla enumera las aplicaciones correctas de los filtros.
Números de pieza del filtro de aire
Ubicación del filtro* |
Ancho del compartimiento mm (pulg) |
Número de pieza de Schneider Electric |
Tamaño |
---|---|---|---|
Nuevas rejillas superiores de la puerta trasera (vea Puertas traseras, frente (izquierda) y posterior (derecha)) |
914 (36) |
JYT25926 |
756 x 193 |
Nuevas rejillas inferiores de la puerta trasera (vea Puertas traseras, frente (izquierda) y posterior (derecha)) |
914 (36) |
JYT16426 |
756 x 366 |
Puerta trasera |
559 (22) |
46005-679-01 |
279 x 330 |
914 (36) |
46005-243-01 |
279 x 495 |
|
Aleros traseros |
559 (22) |
44005-679-02 |
84 x 508 |
914 (36) |
46005-243-03 |
84 x 864 |
|
1219 (48) |
46005-418-02 |
84 x 1168 |