6055-16, Rev. 03

Instalación

PELIGRO
PELIGRO DE descarga eléctrica, explosión o arco eléctrico
  • Asegúrese de que no haya obstrucciones dentro de los 1219 mm (48 pulg) de distancia de la puerta trasera para que la ventilación funcione correctamente.
  • Inspeccione los filtros de aire durante el mantenimiento y sustitúyalos si es necesario.
  • No quite los filtros de aire excepto para su inspección o sustitución.
  • No utilice filtros distintos a los recomendados en este boletín de instrucciones.
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones graves.

Configure los controles ambientales (termostato, humidistato, etc.) para mitigar la condensación (incluidos los momentos en que el equipo tiene poca carga, como el almacenamiento, las cargas descendentes desenergizadas, etc.). Consulte al ingeniero responsable para conocer la configuración de control ambiental adecuada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?