Inspección y servicio de mantenimiento
![]() |
---|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN o
arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
![]() |
---|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN o
arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
Configure los controles ambientales (termostato, humidistato, etc.) para mitigar la condensación (incluidos los momentos en que el equipo tiene poca carga, como el almacenamiento, las cargas descendentes desenergizadas, etc.). Consulte al ingeniero responsable para conocer la configuración de control ambiental adecuada.
Realice la inspección y el mantenimiento del gabinete con pasillo de servicio en función de las condiciones ambientales y de la experiencia. El funcionamiento o las condiciones anormales pueden requerir una acción correctiva inmediata.
La inspección del tablero de fuerza Masterclad para interiores con revestimiento metálico de 4.76-15 kV se describe detalladamente en el boletín de instrucciones 6055-30.
Las siguientes instrucciones se aplican únicamente al gabinete con pasillo de servicio.