Installation de mises à niveau du micrologiciel
Présentation
La distribution de logiciels altérés ou illégaux pouvant contenir des applications modifiées ou supplémentaires est une cyberattaque de plus en plus prisée. Ces applications peuvent compromettre l’intégrité du logiciel d’origine et son utilisation.
Pour garantir l’intégrité et l’authenticité des composants de l’IMU MasterPacT, ComPacT et PowerPacT, à savoir l’unité de contrôle MicroLogic X ou MicroLogic Active, le serveur IFE, IFE, EIFE, ou l’interface IFM, BSCM Modbus SL/ULP, BCIM, ou le module IO, et l’afficheur FDM121, le micrologiciel original Schneider Electric est signé numériquement.
Mettez à niveau le micrologiciel à l’aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Vous devez avoir la dernière version en date du logiciel EcoStruxure Power Commission. Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour mettre à niveau le micrologiciel à l’aide du menu Micrologiciel.
Recommandations relatives à la cybersécurité concernant les mises à niveau du micrologiciel
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVU
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
Lors de l’installation de mises à niveau du micrologiciel sur les composants de l’IMU MasterPacT, ComPacT et PowerPacT, il est recommandé de :
-
N’utiliser que la version la plus récente du logiciel EcoStruxure Power Commission pour télécharger et installer les mises à niveau du micrologiciel.
-
Renforcer le PC qui exécute le logiciel EcoStruxure Power Commission, en respectant les dernières directives en date du fournisseur du système d’exploitation.
-
Installer les mises à niveau selon les pratiques de technologie opérationnelle (OT) en vigueur, par exemple en les testant sur un environnement hors production (le cas échéant) avant leur installation et leur déploiement dans le système de production.
Reportez-vous à la note de publication de micrologiciel appropriée pour savoir si la dernière mise à niveau apporte des améliorations en matière de cybersécurité. Si tel est le cas, l’installation de cette version est recommandée.
Micrologiciel signé
Le micrologiciel conçu pour l’unité de contrôle MicroLogic X, l’unité de contrôle MicroLogic Active et les modules ULP est signé à l’aide de l’infrastructure de clé publique (PKI) de Schneider Electric. Les signatures numériques sont authentifiées à l’aide du certificat public présent dans le logiciel EcoStruxure Power Commission.
Lorsque le micrologiciel est chargé sur un équipement via le logiciel EcoStruxure Power Commission, la signature numérique du package de mise à jour est vérifiée automatiquement. Cette vérification utilise le certificat public présent dans chaque équipement.
Pour des raisons de sécurité, les certificats publics peuvent être modifiés. Par conséquent, vous devez vérifier que la version du logiciel EcoStruxure Power Commission que vous utilisez pour télécharger et installer les mises à jour du micrologiciel est la dernière. Dans la dernière version du logiciel EcoStruxure Power Commission, les certificats publics utilisés pour signer le micrologiciel sont à jour.
Les certificats qui ne sont plus valides sont publiés dans une liste de certificats révoqués (CRL), disponible sur le site Web officiel de Schneider Electric.
Avantages de l’utilisation du logiciel EcoStruxure Power Commission pour les mises à niveau du micrologiciel
Le logiciel EcoStruxure Power Commission joue un rôle important dans l’intégrité de votre réseau de technologie opérationnelle pendant les mises à niveau du micrologiciel. N’utilisez que la version la plus récente du logiciel EcoStruxure Power Commission pour télécharger et installer des mises à niveau du micrologiciel, car c’est la seule à vous apporter les avantages suivants :
-
Lorsque vous téléchargez des packages de micrologiciel pour l’unité de contrôle MicroLogic X, l’unité de contrôle MicroLogic Active ou le module ULP depuis le centre de téléchargement officiel Schneider Electric à l’aide du logiciel EcoStruxure Power Commission, la signature numérique des packages est automatiquement vérifiée.
-
Lorsque vous téléchargez un micrologiciel vers l’unité de contrôle MicroLogic X, l’unité de contrôle MicroLogic Active ou le module ULP (à l’aide du logiciel EcoStruxure Power Commission via une connexion USB ou une connexion Ethernet), la signature numérique du package de mise à jour est automatiquement vérifiée.
Le logiciel EcoStruxure Power Commission effectue ces vérifications automatiques en fonction de la validité du certificat public utilisé.
Reportez-vous à Unités de contrôle et déclencheurs MicroLogic – Historique du micrologiciel pour les procédures détaillées expliquant comment mettre à jour le micrologiciel MicroLogic.
AVERTISSEMENT