DOCA0122FR-11

Interface IFE

Interface IFE Ethernet pour un disjoncteur, pouvant être connectée à un disjoncteur MasterPacT, ComPacT ou PowerPacT. Avec ce module, le disjoncteur est accessible sur un réseau Ethernet. L'accès aux pages Web de l'interface IFE et au serveur FTPS d'IFE est autorisé conformément au mécanisme de contrôle d'accès basé sur les rôles (Role-Based Access Control, RBAC).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?