DOCA0122FR-11

Recommandations pour protéger l'accès via NFC (MasterPacT MTZ)

Fonctions accessibles via NFC

Le protocole NFC (Near Field Communication) sans fil permet de télécharger des données de diagnostic depuis une unité de contrôle MicroLogic X ou MicroLogic Active vers un smartphone, même lorsque l'unité de contrôle est hors tension. Il n'est pas possible de modifier des paramètres sur l'unité de contrôle, ni d'ouvrir, de fermer ou de réinitialiser le disjoncteur MasterPacT MTZ.

Conditions requises pour établir une connexion NFC

Pour établir une connexion sans fil NFC avec l'unité de contrôle MicroLogic X ou MicroLogic Active, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • Vous devez avoir physiquement accès à la pièce où se trouve le disjoncteur MasterPacT MTZ et à l’armoire de l’équipement.

  • Vous devez disposer d'un smartphone muni de Application EcoStruxure Power Device.

  • Le smartphone doit prendre en charge la communication NFC.

Toute personne qui remplit ces conditions peut télécharger des données potentiellement confidentielles sur votre fonctionnement. L'unité de contrôle MicroLogic X ou MicroLogic Active ne garde aucune trace des connexions établies via NFC.

Vous trouverez la procédure détaillée d'établissement d'une connexion NFC dans le Guide utilisateur de MicroLogic X ou MicroLogic Active.

Recommandations générales pour protéger l'accès par NFC

Pour protéger l'accès aux données accessibles via la technologie sans fil NFC, les précautions suivantes sont recommandées :

  • Installez le disjoncteur MasterPacT MTZ dans un local pouvant être verrouillé, afin que seul le personnel autorisé puisse accéder à l'unité de contrôle MicroLogic X ou MicroLogic Active.

  • Maintenez ce local verrouillé à tout moment.

  • Ne donnez la clé ou le code d'accès qu'aux personnes autorisées.

Pour plus d'informations, consultez les recommandations pour restreindre l'accès local au disjoncteur MasterPacT MTZ.

Recommandations pour la communication NFC

Pour protéger l'accès aux fonctions accessibles via la technologie sans fil NFC, les précautions suivantes sont recommandées :

  • Déconnectez le smartphone d'Internet (par exemple, en activant le mode avion) pendant une connexion NFC à l'unité de contrôle MicroLogic X ou MicroLogic Active.

  • N'entrez pas de code d'appariement si vous y êtes invité, car il n'est pas requis pour une connexion NFC.

Recommandations pour utiliser EcoStruxure Power Device

Pour restreindre l'accès à l'unité de contrôle MicroLogic X ou MicroLogic Active à partir d'un smartphone exécutant Application EcoStruxure Power Device, il est recommandé d'utiliser exclusivement l'application Application EcoStruxure Power Device officielle de Schneider Electric pour se connecter au disjoncteur MasterPacT MTZ.

Recommandations pour utiliser les smartphones

Pour restreindre l'accès à l'unité de contrôle MicroLogic X ou MicroLogic Active à partir d'un smartphone, les précautions suivantes sont recommandées :

  • Assurez-vous que les smartphones équipés de Application EcoStruxure Power Device sont protégés par un mot de passe et utilisés uniquement dans le cadre professionnel.

  • Renforcez les smartphones équipés de l'application Application EcoStruxure Power Device en mettant en œuvre toutes les fonctionnalités de sécurité recommandées par le fournisseur ou le fabricant du smartphone.

  • Mettez à jour les applications antivirus pour smartphones.

  • Ne communiquez aucune information concernant le smartphone (numéro de téléphone, adresse ), sauf en cas de nécessité absolue.

  • Déconnectez le smartphone d'Internet (par exemple, en activant le mode avion) pendant une connexion NFC à l'unité de contrôle MicroLogic X ou MicroLogic Active.

  • Ne stockez aucune information sensible sur les smartphones.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?