DOCA0122FR-11

Recommandations relatives à la protection de l'accès au déclencheur MicroLogic par le port de test

Fonctions accessibles par le port de test via l'interface de maintenance USB

Il est possible d'accéder aux fonctions du déclencheur MicroLogic en connectant un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission au port de test du déclencheur via l'interface de maintenance USB.

L'interface de maintenance USB permet de raccorder un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission au port de test du déclencheur en vue d'effectuer toute la série de vérifications, tests et réglages du déclencheur MicroLogic.

L'interface de maintenance USB est compatible avec les appareils suivants :

  • Disjoncteurs ComPacT NSX

  • Disjoncteurs PowerPacT à châssis H, J et L

Fonctions accessibles par le port de test via l'interface de service

Il est possible d'accéder aux fonctions du déclencheur MicroLogic en connectant un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission au port de test du déclencheur via l'interface de service.

L'interface de service permet de raccorder un PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission au port de test du déclencheur en vue d'effectuer toute la série de vérifications, tests et réglages du déclencheur MicroLogic.

L'interface de service est compatible avec les appareils suivants :

  • Disjoncteurs MasterPacT NT/NW

  • Disjoncteurs EasyPact™ MVS

  • Disjoncteurs ComPacT NS

  • Disjoncteurs PowerPacT à châssis P et R

  • Disjoncteurs ComPacT NSX

  • Disjoncteurs PowerPacT à châssis H, J et L

Recommandations générales pour protéger l'accès par port de test

Pour protéger l'accès aux fonctions disponibles via le port de test du déclencheur MicroLogic, les précautions suivantes sont recommandées :

  • Installez le disjoncteur MasterPacT NT/NW, ComPacT ou PowerPacT dans un local pouvant être verrouillé, afin que seul le personnel autorisé puisse accéder au déclencheur MicroLogic.

  • Maintenez ce local verrouillé à tout moment.

  • Ne donnez la clé ou le code d'accès qu'au personnel autorisé.

Pour plus d'informations, consultez les recommandations pour restreindre l'accès local au disjoncteur MasterPacT, ComPacT et PowerPacT.

Recommandations pour les PC exécutant le logiciel EcoStruxure Power Commission

Pour protéger l'accès au déclencheur MicroLogic à partir d'un PC connecté en local au port de test situé à l'avant du déclencheur, les précautions suivantes sont recommandées :

  • Conservez les PC sous clé lorsqu'ils sont inutilisés.

  • Vérifiez que les PC qui exécutent le logiciel EcoStruxure Power Commission requièrent un ID utilisateur et un mot de passe.

  • Imposez l'utilisation de mots de passe forts.

  • Vérifiez que les mots de passe utilisateur sont changés régulièrement.

  • Interdisez la réutilisation d'anciens mots de passe.

  • Réglez un temporisateur pour verrouiller l'écran du PC après une période d'inactivité.

  • Renforcez les PC conformément aux consignes les plus récentes du fournisseur du système d'exploitation exécuté sur votre PC.

  • Limitez le nombre d'utilisateurs autorisés à utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission.

  • Mettez à jour les applications antivirus pour PC.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?