DOCA0122FR-11

Module BSCM Modbus SL/ULP

Le module BSCM Modbus SL/ULP de référence commerciale LV434220 est un module de contrôle d'état du disjoncteur (BSCM) qui peut être utilisé pour communiquer des données via un réseau de communication Modbus SL ou ULP.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?