DOCA0122FR-11

Recommandations relatives à la cybersécurité pour l’accès à distance

Présentation

L’accès à distance est disponible avec les disjoncteurs suivants :

  • Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X

  • Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic Active

  • Disjoncteurs MasterPacT NT/NW avec déclencheurs MicroLogic

  • Disjoncteurs ComPacT

  • Disjoncteurs PowerPacT

Cette section dresse la liste des chemins d’accès à distance à ces disjoncteurs et fournit des recommandations visant à sécuriser ces chemins d’accès. Ces aspects importants sont à prendre en compte pour l’exploitation.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?