DOCA0122FR-11

Achat et installation d'un Digital Modules (MasterPacT MTZ)

Présentation

Les Digital Modules sont des modules facultatifs qui étendent les fonctionnalités disponibles à travers la gamme d'unités de contrôle MicroLogic X. Vous pouvez les acheter en même temps que le disjoncteur MasterPacT MTZ dans la commande initiale ou ultérieurement en contactant le Customer Care Center (CCC).

Les Digital Modules conçus pour l'unité de contrôle MicroLogic X sont signés numériquement pour une sécurité accrue à l'aide de l'infrastructure de clé publique (PKI) de Schneider Electric. PKI garantit l'authenticité et l'intégrité de ces téléchargements. Les Digital Modules doivent être installés à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

NOTE: Les Digital Modules ne sont pas compatibles avec les unités de contrôle MicroLogic Active.

Recommandations de cybersécurité concernant l'installation de Digital Modules

AVERTISSEMENT
RISQUE DE FONCTIONNEMENT IMPRÉVU
  • Mettez à jour votre logiciel EcoStruxure Power Commission dès que possible lorsque vous recevez une notification indiquant qu'une mise à jour est disponible.
  • Utilisez cette dernière version du logiciel EcoStruxure Power Commission pour mettre à jour le firmware de tous vos produits.
  • Consultez régulièrement la liste des certificats révoqués sur le site Web officiel de Schneider Electric. Si un certificat est révoqué pour l'un de vos produits, n'installez pas de firmware antérieur à la date de la révocation.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Lors de l'installation de Digital Modules pour l'unité de contrôle MicroLogic X, les recommandations suivantes s'appliquent :

  • Installez les Digital Modules conformément aux pratiques de technologie opérationnelle (OT) en vigueur, notamment en procédant à leur test dans un environnement hors production à des fins de validation avant de les installer et de les déployer dans le système de production.

  • Utilisez exclusivement la version la plus récente du logiciel EcoStruxure Power Commission pour télécharger et installer les Digital Modules.

  • Renforcez les PC utilisés pour le téléchargement et l'installation des Digital Modules conformément aux dernières consignes du fournisseur du système d'exploitation.

Vous devez impérativement utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission pour installer les Digital Modules de l'unité de contrôle MicroLogic X.

Le logiciel EcoStruxure Power Commission joue un rôle important dans l'intégrité de votre réseau de technologie opérationnelle. Utilisez impérativement la plus récente version du logiciel EcoStruxure Power Commission pour installer les Digital Modules, car c'est la seule à offrir les avantages suivants :

  • Lorsque vous mettez à jour le micrologiciel d'un équipement de l'IMU à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission via une connexion USB ou Ethernet, la signature numérique de la mise à jour du micrologiciel est automatiquement vérifiée.

  • Lorsque vous chargez un Digital Module sur l'unité de contrôle MicroLogic X à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission via une connexion USB, la signature numérique du Digital Module est automatiquement vérifiée.

Le logiciel EcoStruxure Power Commission effectue des vérifications automatiques en fonction de la validité du certificat public utilisé.

Reportez-vous à la documentation DOCA0144EN MasterPacT MTZ - MicroLogic X Control Unit - Firmware Release Notes pour les procédures détaillées de téléchargement et d'installation des Digital Modules.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?