Recommandations relatives à la protection de l’accès via la technologie sans fil Zigbee (MasterPacT MTZ)
Version Zigbee
Les unités de contrôle MicroLogic Active AP/EP sont certifiées pour Zigbee 3.0.
Fonctions accessibles via la technologie sans fil Zigbee
Vous pouvez utiliser la communication sans fil Zigbee pour surveiller les données de l’unité de contrôle MicroLogic Active AP/EP à partir d’un Panel Server Advanced (PAS800), Panel Server Universal (PAS600) ou Panel Server Entry (PAS400).
Les données transférées via la technologie sans fil Zigbee sont cryptées à l’aide de l’algorithme de cryptage AES 128 bits.
Conditions requises pour établir une connexion Zigbee
Conditions requises pour établir une connexion Zigbee :
-
Le Panel Server doit être allumé.
-
L’unité de contrôle MicroLogic Active AP/EP et le Panel Server doivent être en étroite proximité.
-
Pour l’appariement sélectif, vous devez fournir l’ID Zigbee, affiché sur la page d’accueil de Go2SE ou sur l’écran MicroLogic Active.
Pour des procédures détaillées sur l’établissement d’une connexion Zigbee, voir le chapitre Mise en service des Guides d’utilisation du disjoncteur MasterPacT MTZ avec l’unité de contrôle MicroLogic Active.
Recommandations générales relatives à la protection de l’accès via la technologie sans fil Zigbee
Pour protéger l’accès aux fonctions accessibles via la technologie sans fil Zigbee, il est recommandé de :
-
Installer le disjoncteur MasterPacT MTZ dans un local pouvant être verrouillé afin que seul le personnel autorisé puisse accéder à l’unité de contrôle MicroLogic Active.
-
Maintenir ce local verrouillé en permanence.
-
Ne donner la clé ou le code d’accès qu’aux personnes autorisées.
Pour plus d’informations sur la protection de l’accès au disjoncteur MasterPacT MTZ, reportez-vous à Mise en œuvre d’une stratégie d’accès restreint.
Recommandations relatives à l’utilisation de la technologie sans fil Zigbee
La communication sans fil Zigbee est vulnérable aux perturbations causées par des émissions radio non autorisées dans l’environnement opérationnel. Pour protéger l’accès aux fonctions accessibles via la communication sans fil Zigbee, il est recommandé que :
-
L’unité de contrôle MicroLogic Active AP/EP ne soit pas connectée à des réseaux malveillants.
-
Le réseau Zigbee soit régulièrement contrôlé afin de garantir que tous les équipements sont valides.
-
Le réseau Zigbee soit réparé dès qu’un équipement n’est pas valide.
-
La mise en service des équipements sans fil Zigbee soit effectuée dans un lieu dépourvu de tout émetteur radio suspect, comme une salle d’administrateur.
-
L’appariement soit réalisé uniquement lorsque cela est nécessaire et dans une zone sécurisée.
Recommandations relatives à l’utilisation du Panel Server
Reportez-vous au chapitre Recommandations relatives à la cybersécurité de DOCA0172•• EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.