Recommandations relatives à la protection de l’accès à l’unité de contrôle ou déclencheur MicroLogic via Afficheur FDM121
Fonctions accessibles via Afficheur FDM121
Il est possible d’accéder aux fonctions de l’unité de contrôle ou du déclencheur MicroLogic à partir de l’afficheur FDM121 connecté à l’IMU.
L’afficheur FDM121 indique les mesures, les alarmes et les données d’assistance à l’exploitation en provenance de l’IMU. L’afficheur FDM121 peut être utilisé pour contrôler :
-
Un disjoncteur équipé d’un mécanisme moteur
-
L’application prédéfinie exécutée par le module IO.
L’afficheur FDM121 est compatible avec les équipements suivants :
-
Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X
-
Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic Active
-
Disjoncteurs MasterPacT NT/NW
-
Disjoncteurs ComPacT NS
-
Disjoncteurs PowerPacT à châssis P et R
-
Disjoncteurs ComPacT NSX
-
Disjoncteurs PowerPacT à châssis H, J et L
Recommandations générales relatives à la protection de l’accès via l’Afficheur FDM121
Pour protéger l’accès aux fonctions disponibles sur l’afficheur FDM121, il est recommandé de :
-
Installer le disjoncteur MasterPacT MTZ, ComPacT ou PowerPacT avec l’afficheur FDM121 associé dans un local pouvant être verrouillé afin que seul le personnel autorisé puisse accéder à l’afficheur FDM121
-
Maintenir ce local verrouillé en permanence.
-
Ne donner la clé ou le code d’accès qu’aux personnes autorisées.
Pour plus d’informations, reportez-vous aux recommandations relatives à la restriction de l’accès local au disjoncteur MasterPacT MTZ, ComPacT ou PowerPacT.
Recommandations relatives à la protection de l’accès à l’unité de contrôle MicroLogic Active via l’Afficheur FDM121
L’accès aux unités de contrôle MicroLogic Active via l’afficheur FDM121 n’est autorisé qu’en Auto Local control mode. Il est recommandé de définir le mode de contrôle sur Manual pour éviter les commandes intrusives.