DOCA0122FR-11

Recommandations de cybersécurité pour la mise au rebut ou la mise hors service

Les interfaces EIFE et IFE ainsi que le serveur IFE contiennent des informations confidentielles configurées lors de la mise en service, ainsi que des valeurs de données récentes et des journaux. Ces informations peuvent notamment inclure des mots de passe ou des consommations d'énergie mesurées.

Il est nécessaire de restaurer les paramètres d'usine avant de mettre au rebut l'interface EIFE / IFE ou le serveur IFE. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide utilisateur de votre interface.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?